目前使用这颗芯片进行传输。分辨率需要支持到2560x720@60.文档上提到支持1080p 2MP 60-fps and 4MP 30-fps Imagers.
按照带宽来算,2560x720@60是小于1080P的。 有没有其它的限制?还是说在2MP范围内的分辨率都支持?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前使用这颗芯片进行传输。分辨率需要支持到2560x720@60.文档上提到支持1080p 2MP 60-fps and 4MP 30-fps Imagers.
按照带宽来算,2560x720@60是小于1080P的。 有没有其它的限制?还是说在2MP范围内的分辨率都支持?
您好,是这样的,MIPI 编码的最大data rate为3.328Gbps, UB953支持4 lane,data rate有描述最大支持4.16Gpbs, 4.16bps是FPD link能支持的最大data rate,和MIPI data rate 有个25%的余量3.328*(1+0.25)=4.16Gbps。我们要看953是否能支持多大分辨率, 就可以计算data rate,只要小于3.328Gbps就可以支持.
您现在使用的camera 的spec 是多少? 比如是RAW12 data还是YUVdata? frame是多少? 可以计算下是否能支持.
使用的分辨率是2560x720,YCbCr422,fps是60.
CSI应该也有消隐区的说法吧?spec上提到1080p 60fps,即(1920x1080@60).
计算可得: 2200x1125x60x24 = 3.564G.
您上文提到的25%的余量,是指的消隐区所消耗的带宽么?
25%是指的消隐区的余量, 通常如果不知道多大的消隐区, 可在10%~25%之间取值.
所以使用的分辨率是2560x720,24bit YCbCr422,fps是60的话,可以计算
2560X720X24X60X1.25=3.318Gbps.
你计算中的 2200x1125x60x24 = 3.564G. 2200*1125*60@fps是什么的分辨率? 不是2560X720@60fps吗?
我的意思是文档上提到了1920x1080@60的分辨率,按照正常的porch值来算,hactive+hpw+hbp+hfp=2200,vactive+vpw+vbp+vfp=1125,这样算下来,DS90UB953-Q1的CSI的带宽有2200x1125x60x24 = 3.564Gbps。 所以如果要选择其它的分辨率,只要它的整体带宽小于3.564Gbps就可以传输吧?
对的, 您的理解是没问题的, 小于1920x1080@60fps, 或者小于3.564Gbps的就可以传输.