请问:
1.6路HD-SDI信号输入,两路可选输出(推荐成熟可靠的方案或者IC);
2.两路HD-SDI视频信号,怎么显示;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问:
1.6路HD-SDI信号输入,两路可选输出(推荐成熟可靠的方案或者IC);
2.两路HD-SDI视频信号,怎么显示;
1.6路HD-SDI信号输入,两路可选输出(推荐成熟可靠的方案或者IC);
A: 6路HD的SDI信号输入, 任选两路输出是吗? 我们目前的多路复用器件,是多选一输出,还不能控制两路输出.
.两路HD-SDI视频信号,怎么显示;
A:这个问题不是很明白, 您需要选型,还是说需要对两路高清的SDI信号进行处理?
1.6路HD-SDI输入,需要可选择两路视频输出显示到两个显示器上;
2.就是两路视频信号在显示器上2画面左右同时显示;
您好,很抱歉,目前没有这类 可以支持HD SDI输入,并且通过控制选择两路输出的器件.
给您带来不便非常抱歉.