TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何满足SPEC要求上下两层reference

TI 工程師您好,

SPEC要求上下两层reference,且一层地,一层必須是電源。很奇怪,由於memory 信号需要走两层,请问可不可以两组都走在内层相邻的信号层,然后捆绑式的两边再参考地和电源?

谢谢。

  • 请问您指的是不是1.GND-2.signal-3.signal-4.POWER这样的叠板结构?然后信号走在两个signal Layer,如果是这样需要看您的空间有多少,不能有重叠才可以走在中间两个信号层,而且不管走在那一层,对于单独一组信号,必须在它的相邻层做reference,如一组信号走在2.signal,必须在3.signal上割出所要reference的power. 请问您所用一共是几层板?

  • 一共6层板,momery信号有很多,前面说了要走两层的。
    为什么不可以直接走中间两层,会有什么影响?中间两个信号层不是都参考两边的ground(或者电源)层吗? 
  • 6层板按照您前面的介绍板层分布应该是 L1-signal,L2-GND,L3-signal,L4-signal,L5-GND,L6-signal,所以memory信号必须走内层才可以满足同时reference GND和POWER,不过请您确认一下memory 信号有哪些组成,是不是只有DATA才需要两种reference?如果这样,可以走T形结构让DATA在同一层走出来。这样就可以按照之前说的方式来layout

  • 另外您的L3/L4的间距是多少,如果够大,crosstalk的风险不是很大。有空间的话其它信号可以继续走L3/L4

  • 上面是板子结构。

    走线部分的确是部分需要两种参考,是不是其它不需要的就不用这样参考?

  • L3/L4间距达到21mil,对于高速信号这基本已经足够了

    其它不需要同时referenceGND/POWER的信号只能参考一种,最好是GND。