This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,想要請 教一下
這顆IC的二組輸出,我希望一組為LVDS輸出,另外一組為LVCMOS單點輸出。
LVDS的輸出硬體設定是否也是在終端出跨一顆100歐姆的終端電阻,和一般LVDS的規定相同。
如果是使用LVCMOS的單點輸出 (p腳),那另一根腳(n腳)有需要做什麼處理嗎,還是說浮接就好了。
PD#這個腳位我如果沒有省電設定的需求,是否這個腳可以空接還是說如何處理?? (DS說這根腳在IC內部已有150K的PULL HIGH電阻)
AUX_IN 如果不使用需要如何處理??
以上的問題,感謝你的回覆。
LVDS需要端接100ohm终端匹配电阻。
如果LVCMOS单端输出,不用的可通过0.1uF电容接地。
PD#不用的话可直接悬空,因为内部已经上拉。 AUX_IN不用的话可通过1Kohm下拉到GND。
謝謝你的回覆。
不好意思,想要再請教電壓設定的問題。
他有二組輸出 U0P/U0N及U1P/U1N
相對應的VCC_OUT也有二組,VCC_OUT0 / VCC_OUT1
這個部份的電壓輸入,我是可以直接接3.3V嗎,還是說要看我輸出訊號的準位或是格式。
如果是的話,是否有建議的電壓輸入設定參考。例如LVDS接多少V, LVCMOS接多少V
你好,请参考手册第三页要求,接3.3v电压.谢谢
VCC_OUT0 9, 12
Power 3.3V Supply for the Output Buffers.