Part Number: DS90UB953-Q1
客户需要支持两种分辨率:
(1)1920x1080@60
(2)2560x720@60
在使用过程中,客户会手动切换分辨率,DS90UB953-Q1可以自动适配这种情况吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB953-Q1
您好,,UB953 不需要对分辨率进行配置,它只是一颗serializer, 只要它的像素时钟能够支持的分辨率即可, 它的主要作用是从camera 输出的CSI视频信号经过UB953 通过内部编码机制,对信号进行串行化传输给后端deserializer.
您的意思是,这颗芯片供电就可以,不需要做初始化操作,它的内部IC可以直接将输入端的信号串行化,然后输出?
您好,需要初始话,可以参考datasheet 9.1.1 System Initialization 的详细介绍.