This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB940N-Q1: 是否支持展频功能

Part Number: DS90UB940N-Q1


Hi

如题,940N是否支持展频功能,另外关于Serdes,哪些器件支持展频哪些不支持此功能?谢谢

  • 您好,通常展频功能是在serializer 端有介绍的,而deserailizer 是跟随搭配的serializer的SSC功能。

    比如940 本身没有介绍SSC 功能,但是如果和941搭配使用的话,我想它的SSC功能是跟随941的。

    在比如925 也支持SSC功能, 同样deserializer端的924 或者928也是跟随925的SSC功能。 

  • Hi

    是不是可以理解为一般说SSC都是针对于串化器而非解串器呢?解串器都会跟随前面串化器是否有SSC功能吗?

  • 您好,不是只针对于串化器,比如DS90UB954这颗解串器,当954工作在同步模式, REFCLK是支持SSC 展频的.

    并且也不是解串器会跟随前面串行器的SSC功能的, 和内部设计有关. 应该是具体型号具体分析. 

    比如924 本身是不支持SSC的,但是在产品主页上会给出它是SSC compatible, 是因为和它一起搭配使用的925或者928支持SSC功能.