您好!
我在使用 DS90UB960 搭配 DS90UB935,接收4路 DS90UB935输入,将四路图像输出到ECU,发现4路图像是混在一起的,ECU无法将其拆分开。我想确认一下, DS90UB960
这边的设置是否正确,谢谢。
现象图片:
相关寄存器设置:
//RX0
{UB960,0x4c,0x01}, //PORT0
{UB960,0x58,0x58},
{UB960,0x5c,0x18},
{UB960,0x5d,0x48},
{UB960,0x65,0x48},
{UB960,0x6d,0x7c},
{UB960,0x72,0x00}, //VC0
{UB960,0x7c,0x01},
//RX1
{UB960,0x4c,0x12}, //PORT1
{UB960,0x58,0x58},
{UB960,0x5c,0x1a},
{UB960,0x5d,0x48},
{UB960,0x65,0x4a},
{UB960,0x6d,0x7c},
{UB960,0x72,0x04}, //VC1
{UB960,0x7c,0x01},
//RX2
{UB960,0x4c,0x24}, //PORT2
{UB960,0x58,0x58},
{UB960,0x5c,0x1c},
{UB960,0x5d,0x48},
{UB960,0x65,0x4c},
{UB960,0x6d,0x7c},
{UB960,0x72,0x20}, //VC2
{UB960,0x7c,0x01},
//RX3
{UB960,0x4c,0x38}, //PORT3
{UB960,0x58,0x58},
{UB960,0x5c,0x1e},
{UB960,0x5d,0x48},
{UB960,0x65,0x4e},
{UB960,0x6d,0x7c},
{UB960,0x72,0xc0}, //VC3
{UB960,0x7c,0x01},
{UB960,0x32,0x01}, //# CSI0 select
{UB960,0x1f,0x02}, //# CSI0 800mbps
{UB960,0x33,0x01}, //# CSI_EN & CSI0 4L & CSI_CONTS_CLOCK
{UB960,0x21,0x01}, // Round robin forwarding
{UB960,0x20,0x00},