Part Number: TUSB4041I
你好,
我们在板上用了TUSB4041I USB HUB芯片,发现有以下异常:
1. 主机端能正常检测到该USB HUB 设备
2. 如果USB HUB 下游端口没有接入任何设备时,以后下游端口再接入USB 设备,主机端都无法检测到这个设备
3. 如果USB HUB 在上电的时候下游端口已经有接入一个USB 设备,主机端能检测到这个设备,以后下游端口再接入其他USB 设备,主机端也能检测到这个设备。
麻烦帮忙看看这个问题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,GRSTz引脚是怎么接的, 此引脚需要接1uF电容到地即可,不需要上拉。
另外,上电时序是否满足Figure1 的上电时序?

您好, 应该是HUB进入suspend状态,根据USB 协议规定,如果主机检测到USB device之后, 需要100ms之内响应主机,比如进行数据传输.
如果在100ms之内没有做出响应, HUB会自动进入suspend状态,导致主机无法识别到.
您可以做以下验证, Pin13引脚定义如下,我看您电路是直接下拉的, 这样的话这个引脚使用的是enable auto charging功能. 我们现在使用它作为输出引脚, 来监测HUB的是否处于suspend状态, 配置寄存器 Additional Feature Configuration Register bit4=1, enable HUB在SS, HS的supend状态然后观察Pin13的引脚是否为高电平? 因为目前的最新版本datasheet我们可以看到Additional Feature Configuration Register bit4 为RSVD, 可能是打印有误,但是这个bit4的功能是enable 或disable output suspend.

您好,suspend是USB协议规定的,如果在主机识别到USB device之后100ms之内没有响应主机, 那么hub会进入suspend状态.
另外, TUSB4041 符合USB协议规范,所以Linux内核的HUB驱动程序会自动加载进去, HUB的驱动程序适合所有的HUB器件,所以TUSB4041不需要专门的驱动.