用314接311转换后的CMOS信号,314 RXEN接VDD(1.8v), L1=H,L0=L(3个数据通道),CPOL = L,SWAP=L,F/S=L,在CLK+/-端可以查到900mV偏置的300mVp-p差分信号,频率42MHz,在PCLK输出端能看到相同频率的波形,但是带有2.7V偏置,且Vpp=500mV,到不了低电平。在HS和Vs上有类似结果,有波形但是直流偏置为2.7V,变化为500mV。
不知错误所在,求助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用314接311转换后的CMOS信号,314 RXEN接VDD(1.8v), L1=H,L0=L(3个数据通道),CPOL = L,SWAP=L,F/S=L,在CLK+/-端可以查到900mV偏置的300mVp-p差分信号,频率42MHz,在PCLK输出端能看到相同频率的波形,但是带有2.7V偏置,且Vpp=500mV,到不了低电平。在HS和Vs上有类似结果,有波形但是直流偏置为2.7V,变化为500mV。
不知错误所在,求助!
谢谢Kailyn Chen
电路图如所附pdf文件。请指点!
RXEN – VDD(1.8V)
L1 --VDD(1.8V)
L0 --GND
CPOL –GND
SWAP –GND
F/S --GND
测试的波形如下:
*说明:VPP_IO原设计为3.3V,测试拍摄波形时修改为1.8V(与VDD相同)
静态测试(CMOS未配置,311未输出时钟):
1. PCLK输出约2.6V(图1),由于VDDIO改为1.8V,无法理解2.6V的来源。此时PCLK引脚无负载(悬空)
图1 PCLK = 2.6V (CMOS未配置,CLK+/-无差分信号)
2.HS 输出约2.6V(图2):HS输出空载
图2 HS=2.6V(CMOS未配置,CLK+/-和D0+/-,D1+/-,D2+/-无差分信号)
CMOS配置后信号波形:
1. CLK+/-引脚的输入波形:
(A)
(B)
图3 CLK+/-差分信号的输入波形(42MHZ),offset = 0.9v,VPP=200mV
图4 CLK+ - CLK-后的差分信号,offset=0.9V Vpp=350mV f=42Mhz
图5 PCLK 空载输出波形, Offset=2.6V Vpp=130mV (VDD_IO=1.8V) f=42MHz
图6 HS输出空载时波形,Offset=2.6V,Vpp=100mV(VDD_IO=1.8V),f=2.3KHz
不好意思,上传操作时网页提示出错,又传了一次,不会删除多余的。抱歉!
谢谢Kailyn Chen
电路图如所附pdf文件。请指点!
RXEN – VDD(1.8V)
L1 --VDD(1.8V)
L0 --GND
CPOL –GND
SWAP –GND
F/S --GND
测试的波形如下:
*说明:VPP_IO原设计为3.3V,测试拍摄波形时修改为1.8V(与VDD相同)
静态测试(CMOS未配置,311未输出时钟):
1. PCLK输出约2.6V(图1),由于VDDIO改为1.8V,无法理解2.6V的来源。此时PCLK引脚无负载(悬空)
图1 PCLK = 2.6V (CMOS未配置,CLK+/-无差分信号)
2.HS 输出约2.6V(图2):HS输出空载
图2 HS=2.6V(CMOS未配置,CLK+/-和D0+/-,D1+/-,D2+/-无差分信号)
CMOS配置后信号波形:
1. CLK+/-引脚的输入波形:
(A)
(B)
图3 CLK+/-差分信号的输入波形(42MHZ),offset = 0.9v,VPP=200mV
图4 CLK+ - CLK-后的差分信号,offset=0.9V Vpp=350mV f=42Mhz
图5 PCLK 空载输出波形, Offset=2.6V Vpp=130mV (VDD_IO=1.8V) f=42MHz
图6 HS输出空载时波形,Offset=2.6V,Vpp=100mV(VDD_IO=1.8V),f=2.3KHz
你说静态时PCLK和HS为2.6V,看示波器的图形,PCLK和HS是在示波器的零参考电平啊,示波器设置成2.6V的offset吗?另外,你说已经将VDD_IO由3.3V改成1.8V,检查下是否有虚焊现象,测量下VDD_IO的电压。
不好意思,照片有点糊。
在几幅照片的右下角有黄色的数字,标注的是“T”处电压值,在上述两幅照片处,显示的数值大约在2.6V。
虚焊的情况我们考虑过,这个器件无法直接测到引脚,我们用两块板对比测相关信号的对地和对VDD的电阻来分析,应该是好的。但是VDD引脚就没有办法测量了。
也就是说示波器的零参考电位设置有2.6V左右的offset,但是从图形来看,PCLK并无波形,只是有2.6V的DC电压,但是板子上都是1.8V供电,如果出现2.6V电压的话需要检查下VDD的电压值是否为1.8V还是3.3V。
问题找到了。不好意思,非常低级的错。我们希望尝试2种不同的数据接收和转换方案,用了2种片子(输出并接),在测试时应该只焊接一种。实际上忽略了此情况,结果314输出被另一个片子拉高。去掉多余的片子后,一切正常。非常惭愧!
314实际上非常好用。
谢谢Kailyn Chen!