This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB964-Q1: 关于与DS90UB964对接的serializer型号咨询

Part Number: DS90UB964-Q1


您好!

         根据DS90UB964的官网规格书描述,我获得的信息是可以与DS90UB913和DS90UB933的serializer对接,我想了解的是,DS90UB935或DS90UB953这两个型号的FPD-LINK能否

也用DS90UB964解码?如果可以,是否有相关注意事项文档介绍?盼复!非常感谢!

  • 您好,FPD link目前我们主要有两大类,一类是ADAS 系列的FPD-Link,主要包含91x, 93x, 95x, 96x devices。

    还有一类是IVI系列的FPD link,主要包括92x,94xx的器件。

    IVI系列的器件互相兼容,ADA是系列的器件互相兼容,比如96x既可以和93x搭配使用,也可以和91x,95x搭配使用,但不能和92x或94x系列兼容。

    所以如果您使用DS90UB964的话,可以搭配DS90UB935或者UB953一起使用。

  • Hi, Kailyn! 非常感谢您的回复,结合我对deserializer的了解,我能够理解,如果TI935和TI953与并口输出的图像传感器对接时,ADAS系列的任何deserializer一定是可以与这种情况下的TI935或TI953搭配使用的;但还存在一个疑惑是,如果图像传感器是以MIPI信号输出并通过TI935或TI953编码成FPD-LINK输出时,这种情况下,还能直接用DS90UB964进行解码吗? 因为964的最新datasheet里面的MODE描述部分,没有关于CSI  mode的选择描述,但是960和962明显有CSI mode设置相关的描述,所以需要向您再次确认一下,麻烦了,非常感谢!盼复!

  • 您好,您指的962 datasheet中有详细介绍,是指的7.4 Device Functional Modes部分的介绍吗?

    另外,您指的如果传感器以mipi信号传输,那么具体是什么类型的数据呢?根据mipi协议,您可以看下能够支持的YUV以及RAW data的数据类型,所以只要是满足mipi协议的,964 也都是支持的:

  • Hi, Kailyn, 谢谢您的回复,是7.4 Device Functional Modes部分的介绍。

    根据您的介绍,您的意思是指,无论传感器是以MIPI的物理接口与TI935/TI953对接、还是传感器以并行物理接口与TI913/TI933对接,从理论上仅考虑数据格式的因素的话,只要图像传感器底层的数据格式是RAW10或RAW12,TI964都是支持的,是这样吗?如果这样的话,理论上来说,是否对于RAW6/7/14或YUV数据格式的图像传感器而言,TI964就不能解码了?不知道这样理解是否有误?谢谢!

  • 您哈,如果964和933/953对接的话,因为933 /953是支持MIPI  CSI输入的,而mipi的data 格式是根据MIPI协议规定的,就像上面我附图,具体是YUV 还是RAW data数据,那么964  都是可以解码的。 根据上图可以看出,如果输入给953的是RAW6/7/14的数据格式的话,964也是支持的。

    如果不满足MIPI协议的数据格式,964就不能正确解码的,比如YUV422  12bit mode,那么964 就不能支持了。

  • Kailyn,谢谢!还有一个疑问,对于953+964的搭配方案,如果输入给953的是RAW6/7/14的数据格式,这时候在964端的RX Mode我们应该设置成哪种模式?(根据964规格书显示,RX mode有三种方式:RAW12 LF、RAW12 HF、RAW10)

  • 您好,对于964来说,可操作的数据格式:The DS90UB964 can operate in RAW12 HF, RAW12 LF, and RAW10 modes

    所以按照MIPI协议,有RAW6/7/14或者其他比如RGB888等格式,但是对于964来说,可以配置的有RAW12 LF、RAW12 HF、RAW10。

    当然datasheet中也描述了可以配置为RAW8 数据类型,选择RAW10 mode。