Dear TI 工程师 ,
我们使用了贵司解串器DS90UB962 四路sensor输入,一路MIPI-CSI2输出的IC ,四路分别接了客户的串行器DS90UB933, 我通过配置DS90UB962工作模式和解串器一致的情况下,
使用了GPIO1作为帧同步, 目前出现只能正常显示三路的sensor,我们确认四个摄像头模组都是正常的。 我们 单独切到每一个RX PORT,测量一下波形,发现 RX1 是没有MIPI输出, 并且输入的幅值是两百多mv!!!! ,其它三个通道的幅值是360mv左右, 我想请教一下,这个是哪里的寄存器配置哪些导致RX PORT1 的输入幅值不够360mv, 只有两百多mv呢?
目前我们使能DS90UB962 CSI输出带宽是1.6 GHZ ,工作在RAW10 50MHZ模式。
我们摄像头分辨率是720P , 帧率是30ps, 附上异常通道RX PORT1的波形图和 正常出图通道RX port2 的波形图如下:
希望TI工程师能够尽快答复,我们项目十分紧急,非常感谢TI工程师的支持,以及对前几个问题的答复,对我们的帮助特别大!!

正常出图通道RX port2 的波形图如下: