947设置成Dual link Auto-detect FPD link模式,948屏侧有Dual link,也会有Single link的,两种都有用,在使用中如何在软件上获取到两者之间实际是用Dual连接的,还是Single连接的,有没有状态位可以读出来?谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
947设置成Dual link Auto-detect FPD link模式,948屏侧有Dual link,也会有Single link的,两种都有用,在使用中如何在软件上获取到两者之间实际是用Dual连接的,还是Single连接的,有没有状态位可以读出来?谢谢!


您可以读取下状态寄存器0X5A 的bit[5:4],从而确认目前是处于single link 传输模式还是dual link 模式。

您好,一定是等上电起来稳定之后去配置寄存器,然后再去读取的。
上电后读取的寄存器的值应该是默认值。