Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
因为近期SN65HVD230 缺货,我们马上要出货的一批产品考虑使用SN65HVD231来代替:
看了数据手册,它们的区别在于 RS引脚:RS引脚> 0.75VCC时 SN65HVD231 就会进入休眠状态,而且必须给RS 拉低到GND才能唤醒。
我们的电路上 RS是通过 1个 51K的电阻下拉到 GND的,
那么,这种情况下 直接用 SN65HVD231 替换 SN65HVD230 会不会存在风险呢? 比如说极端情况下,有干扰高电平脉冲 导致RS引脚电平> 0.75VCC
从而导致 SN65HVD231 进入了休眠状态,,,然后 就一直 会导致 CAN无法使用呢?
是不是必须搞一个 S0805这样的三极管 把 SN65HVD231的 RS引脚 拉到 GND,然后用MCU来控制 S0805的开关。。。从而实现 唤醒 SN65HVD231呢?
另外一个问题,请问下 类似SN65HVD23x 这样3.3V供电的 CAN芯片,, 和 5V供电的 CAN芯片, CAN总线主要有哪些区别呢?它们一起挂到 CAN总线上
需要注意哪些地方呢?