HD3SS3411TRWARQ1用做FPD Link III(DS90UB935TRHBRQ1)1转2时,在高低温验证(-40~85·℃)发现有丢帧现象(原始20fps 丢到12-15fps),请问可能是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HD3SS3411TRWARQ1用做FPD Link III(DS90UB935TRHBRQ1)1转2时,在高低温验证(-40~85·℃)发现有丢帧现象(原始20fps 丢到12-15fps),请问可能是什么原因?
您好,HD3SS3411-Q1的操作温度范围可以在-40~105度范围,所以-40~85度范围没问题。
高低温验证时,是否由于外部零器件温漂导致工作不正常呢?比如电阻电容,建议使用温漂低的精度电阻电容。
另外, 高低温丢帧,分别在高于多少度,或者低于多少度时出现丢帧现象的呢?
您好,您的问题怎么样了? 我暂时先把这个问题关掉,后续如果有什么问题,可以继续讨论或者开新帖都可以。
非常感谢您的反馈,后续有什么问题,大家一起讨论。
您好,抱歉回复晚了,4.03K和2K电阻,在960的数据手册中有给出,应该是带宽的问题,960的back 和forward 通道带宽比913/933的都大。 913推荐的是2K,960推荐的是4.02K。
而对于开关器件来讲,带宽是和导通电阻有关系的,而导通电阻Ron又和温度有关系,所以可以说带宽和温度有.我想这是开关不能正常工作的原因。