This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB954-Q1: 解串串行器使用疑惑?

Part Number: DS90UB954-Q1

请问可否使用解串器解码出来的信号再次作为输入,输入进串行器呢?即将输入端的sensor-->串行器-->解串器视为一个整体,解串出来的信号输入进下一个串行器?

这个设计是想将STP的输入转换成同轴COAX输出,第一次接触sensor串行/解串相关的内容,所以不太清楚这种STP差分信号如何转换?烦请大家指点迷津!!

  • 您好,解串出来的数据是可以作为下一个串行器的输入的,您具体使用哪款serdes? 另外,您这里提到STP的输入转换成coax输出是什么意思?

    sensor-->串行器-----STP--------->解串器----串行器---coax--输出?

  • 串行器是935,由于拿到的是一个车载摄像头模组,里面已经有sensor和串行器了,是STP输出的,然后把这个接到一个显示屏上,但是这个显示屏上只有COAX接口,所以需要转换一下,由于我第一次接触这个车载摄像头相关的内容,不清楚这种图像信号直接差分转单端会不会出问题;所以考虑使用:模组--->解串器(954)--->串行器(935)--->coax输出;即将拿到手的车载模组+解串器看做一个sensor,后面再接一个串行器,相当于再套一层,目前看起来这种用法理论上可以用。

    此外,还想请教是否有其他方法转换呢?感谢!

  • 您好,车载模组是否有coax接口呢? 如果有的话,看下车载模组集成的串行器型号,也是935吗, 935既可以支持coax也可以支持STP,如果是这样的话,就可以直接和显示屏连接了。 

  • 没有,只有一个STP的接口,所以需要转一下使用。请问除了这种先解串再串行的方法外还有没有什么其他的推荐方案呢?

  • 您好,没有类似应用过,我想问下您的显示屏是什么接口的? 因为通常串行器和解串器之间使用coax或STP连接,所以您目前的车载是sensor+串行器集成在一起的,我认为您这边应该选择支持STP一款解串器,解串器输出再接显示屏,而不是串行器输出的FPD link 直接通过STP/coax接显示屏,所以首先要确认显示屏是什么接口,从而确定选择哪一款解串器,比如您上面提到的解串选择的是954,那就是MIPI CSI输出,所以显示屏接口是不是MIPI CSI接口?

  • 显示屏和模组的接口不同,而且没办法换了,模组是STP显示屏是COAX,所以在想办法转换。这个显示屏里面也是有相应的解串模块的,关键在于这个STP差分转换成单端COAX。

  • 明白了,原来串行器和解串都集成在车载模组和显示屏里了,我们这边没有直接转换的方案。我这边帮您再确认一下吧。

  • 您好,关于您的这个问题,解串后再作为串行器输入,然后coax接到显示屏的方案是可行的。

    如果只是用一个终端转接板,比如将STP输出的DOUT-接500ohm到地,然后DOUT+接coax的方法,这个方案存在风险,很有可能造成系统不稳定,因为终端板需要匹配我们的通道电气参数要求,不一定能满足要求,所以这是不可靠的。

    综上,还是建议再选解串+串行器+显示模组的方案来实现您的需求。