Part Number: TUSB9261
您好,请教一个问题:关于TUSB9261这个芯片,在我们的设计中,我需要知道连接的信号是USB2.0还是USB3.0,所以使用的固件版本是v1.03。 但是在应用中,会出现概率性的连接失败,能否说说芯片检测连接的方式和过程,以及判断的依据。 以便我分析USB主机的问题或USB枚举过程中的哪个步骤异常。目前我们是通过读取GPIO的高低电平来判断USB是否已经识别成功,但是我们不知道你们这边判断USB是否识别成功的依据是什么?我们现在需要分析,非常希望你们可以帮忙解答。