Part Number: DS90UB947-Q1
大家好!
我目前的应用场景如下:
947的I2S_WC/GPIO_REG7管脚 连接CPU的 PWM信号输出管脚,想透传给948的GPIO_REG7,通过948的GPIO_REG7管脚的PWM信号去调节屏幕的背光亮度。
--> 当前寄存器设置:
947侧寄存器:0x11 = 0x03
948侧寄存器:0x21 = 0x05 (Enable GPIO control from remote Serializer.)
--> 目前的现象以及问题:
目前947的GPIO_REG7无法透传到948那端,我看948的规格书写的设置0x21寄存器是可以使能GPIO_REG7的GPIO通过远程串行器控制的, 是否还有其他寄存器需要设置?
或者是否可以使用I2S的接口来透传947端GPIO_REG7管脚输入的PWM信号?