This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

除了华为交换机,其他交换机都能正常通讯,不知如何下手,求救!!!



向各位求救,最近碰到个客户用华为交换机,我的设备怎么也连不上去,用其他的设备就可以,现在搞得我也没头绪从哪里下手,特向 求救,当然也希望群里的朋友能给指点一下鄙人,多谢了。

  • 你好:

          能再具体一些么, 具体是一个什么样的问题?你之前联系过Jeff?

  • hi,Robin 我的用个的STM32F107 +DP83848 ,主要是这样的,设备采用静态IP,在同个网段,网关是一样的192.168.0.1 只通过交换机跟另外一台电脑通讯,由于之前在别的交换机测试的时候都是OK的(测试一年多了),所以基本流程我想是应该正常的。

    下面是我们的测试步骤(有点繁琐)

    如果把终端,不接外网,直接接到电力局内网(专线,IP都设置好),却无法通讯,
    表现为:电脑无法PING通终端,但是此交换机下接的两台电脑,可以互PING正常。两台电脑都无法PING通终端。telnet 主站端口正常。
    开始认为可能是IP段划分VLAN的原因,他们主任给我们使用了一个全新的IP段,来测试,还是同样的问题,无法通讯。
    后来找到原因是:只要接到华为交换机(华为Quidway S2352P-EI)就无法通讯,电力局内网都是使用华为交换机。
    使用一台闲置的相同型号的华为交换机接上两台电脑和终端,构成独立网络,没接入电力局内网,
    结果:两台电脑可以互PING通,但是两台电脑都无法PING通终端,交换机未划分VLAN,未过滤MAC地址IP等。
    恢复交换机出厂设置后,还是一样的问题。