我在新设计的产品中使用了TUSB2E22YCGR这颗eUSB2芯片,但在规格书中并没有找到TUSB2E22YCGR的功耗参数。
本以为TUSB2E22YCGR是一颗微功耗IC,在PCB设计中并没有充分考虑到这颗IC的散热问题。
然后在实际使用中发现,TUSB2E22YCGR的发热较为严重,IC表面温度测试达到了70℃,而PCB面积比较小,长宽只有3cm*1.5cm,PCB背面的温度都有60℃左右。


然后测试到1.8V下,TUSB2E22YCGR的工作电流约为80-100mA。
所以希望TI的工程师能告知一下TUSB2E22YCGR这颗IC的实际工作电流和功耗大小。
因为PCB面积较小,这样的发热问题改如何改善?