Part Number: DP83640
有一款产品在做完温循试验后出问题,查到最后发现是DP83640这个PHY芯片的PHY_PG4_PTP_EDATA寄存器读取出错导致。
我们的产品在运行过程中ARM芯片会提供一个1PPS信号给PHY,作为event输入,PHY需要读取此event的时间戳并保证和ARM本地时间同步,但是出问题的PHY芯片在读取这个1PPS event时间戳时得到的是错误的,比如我们尝试给PHY芯片写入0s时间,但是读到的1PPS时间戳为33554944s,转换为二进制是
1000000000 0000001000000000
由于PHY寄存器每次读取16bit,发现是从右到左第10bit一直是1,改不了。
通过PTPClockSet() 和PTPClockReadCurrent() 函数分别写入PHY时间和读取PHY时间是正确的。目前来看就是读取PHY_PG4_PTP_EDATA寄存器的时候第10bit一直置1导致的。
请问为什么会出现这个问题,是硬件内部被损坏了吗?谢谢!