Hi TI Team,
我们之前申请了DS125MB203样品,用在HDMI2.1输入子板的设计中。
想咨询下,这个芯片在HDMI2.1接收端场景下,EQ有没有参考的设置,方便我们调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI Team,
我们之前申请了DS125MB203样品,用在HDMI2.1输入子板的设计中。
想咨询下,这个芯片在HDMI2.1接收端场景下,EQ有没有参考的设置,方便我们调试?
您好,参考Table 2的关于EQ level的配置,针对不同走线长度或cable长度,以及在不同频率下的level配置都给列了出来。

您好,图片好像未能显示,指的是datasheet Page15的Table 2:

你好,我正在看这个手册,请问有一个完整的表格嘛?包含各个寄存器在slave模式下需要写入的值,可以给出一种配置表嘛?
您好,完整的表格,请参考Page21的SMbus slave模式下的register map:Table 7. SMBUS Slave Mode Register Map。
具体每个寄存器需要配置为什么值,是根据自己的实际需要来进行配置的,如果您哪个寄存器不清楚如何配置的话,我们可以再讨论。
有以下几个问题:
1.寄存器配置的时候有优先级吗?是按照从0x00-0x57的顺序配置吗?
2.一些保留的寄存器需要按照参考值配置还是直接bypass掉呢?
3.某些特殊寄存器,如0x0E是按照硬件上的电路来配置值吗?
4.寄存器0x17的bit7-bit6应该如何配置?短路保护是否需要开启?MODE 应该选择哪个?
5.寄存器0x28如何配置?
6.寄存器0x5E、0x5F也是按照硬件连接配置吗?
谢谢!
1.寄存器配置顺序没有优先级。
2.保留寄存器,采用默认值就好。
3.是的,0X0E 和电路需要匹配。
4.0x17,bit7是是否开启短路保护功能,因为芯片内部集成了短路保护功能,如果开启了的话,如果发生短路保护,那么芯片会进入自动保护状态,防止芯片损坏,如果不需要使用此功能,可以将其disable。 bit6是根据自己实际应用,是PCIE 的Gen1,Gen2代,还是Gen3代的应用配置。
5. 关于0x28,因为有效信号检测电平典型值为180mVpp。 寄存器0x28的bit4,5意思是是否使能更宽范围的电平检测,bit2,3指的是信号检测的相应时间是否更快,这些都可以根据自己的实际需求去配置,或者采用默认值也可以。
6.0x5E、0x5F的寄存器可以看出,可以通过电路配置,也可以通过寄存器配置,比如0x5E bit2,如果您不打算使用寄存器配置,那么就配置为0:允许SEL1引脚配置,如果您想通过寄存器配置,不通过引脚配置,那么此位就配置为1.
HI
此项目HDMI2.1视频数据信号目前还是有问题。
附件为此项目的原理图&Layout,可否帮忙检查一下DS125MB203相关硬件电路设计?
DS125MB203芯片在原理图第6页。
谢谢
您好,目前HDMI2.1视频信号具体有什么问题?
我这边建议您关于这个问题,重新建个新帖,方便我们跟进。