Part Number: DS90UB947-Q1
Hi TI 前辈,我们正在调试DS90UB947样机,使用STP线缆输出,需要在甲、乙两块屏上显示(不同项目,确认甲屏可以使用Single FPD-Link和Dual FPD-Link模式,乙屏只能使用Dual FPD-Link模式),有以下现象:
1.当接到甲屏时,用测试模式可以正常显示彩条,通过IIC看947的0x5A寄存器,第5:4位是01,即01: Single FPD-Link III Transmit on port 0;硬件上飞线把947的DOUT0和DOUT1交换后,甲屏还是可以显示,再看0x5A寄存器的第5:4位都是10,即10: Single FPD-Link III Transmit on port 1;
2.当接到乙屏时,不能显示;通过硬件修改MODE_SEL0/MODE_SEL1引脚电阻分压、或通过设置947的DUAL_CTL1(0x5B)寄存器,将947设置为自动检测 FPD-Link III 模式、强制单 FPD-Link III 发送器模式或者强制双 FPD-Link III 发射器模式时均无法在DUAL_STS(0x5A)寄存器观察到有效的FPD3_LINK_RDY位和FPD3_TX_STS位;无论如何设置 FPD-Link III 模式,读取DES ID(0x06)寄存器都能读到DES Device ID值(0x2C)。
通过现象1,我们可以确认947的外围电源、复位以及两路信号传输链路是正常的,问题是为何会有现象2,即这块947板为何不能使用Dual FPD-Link,是还有哪里需要配置的吗?