Part Number: DP83TG720R-Q1
你好,请问下DP83TG720R在常温未工作的情况下,只给DP83TG720R的芯片供电,芯片的表面温度达到了50度,请帮忙看下原理图设计是否有问题,谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DP83TG720R-Q1
你好,请问下DP83TG720R在常温未工作的情况下,只给DP83TG720R的芯片供电,芯片的表面温度达到了50度,请帮忙看下原理图设计是否有问题,谢谢!


您好,通过附图中给的电流大小可以看出,电流比较大。thermal pad有铺铜接地了吗?

你好,thermal pad有铺铜接地了。目前读取PHY的地址,返回值都是0Xffff,请帮忙看下原理图设计是否有问题,谢谢!
您好,不知您的问题解决了没? 原理图的话可以直接参考EVM user's guide Page11:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snlu289/snlu289.pdf
另外,关于读取寄存器值不正常,除了PHY address读取不正常,其他寄存器读取正常吗?
上电时序是否满足7.7的上电时序?

您好 ,INT一直为低的话,读取下寄存器MII_REG_12 和MII_REG_13 看下是哪些条件导致发生中断?
根据您的描述来看,应该是过温导致中断,您读取下寄存器验证下。另外,断开外围电路再看下,是否还是reset一拉高就发热?
芯片是在哪里买的?
感谢回复。我们芯片是在贸泽官网买的。目前我们无法读取PHY芯片的地址,因为我们目前没有linux4.9的驱动,请问下哪里可以下载带PHY芯片的驱动,我们在官网下载的不是4.9版本的,很多接口都用不了。我之前也试过将外围的RGMII断开,还是会发热,当时没有断开MDIO,我等下再试下断开MDIO试试。
您好,DP83TG720R 的Linux的驱动,您看是否能正常打开?
您好,这个驱动我们之前在官网下载过,打不开,有没有兼容Linux4.9版本的驱动?我们目前调试的时候采取两个控制器互相PING的方式来调试,但是目前PING不通,连接示意图如下,请帮忙看下这样互相PING有没有什么问题?PHY分别设置了一个做主,一个做从。
您好,这种连接方法是可行的。读取下寄存器18Eh 检查下是否进入standby状态。
如果是的话,建议18Bh bit6=1,将其配置为一上电就进入正常工作模式。
我找了下,没有找到Linux4.9的驱动呢。
您好,我们目前用SOC1去PING SOC2,在ECU2端,DP83TG720有信号发给SWITCH2,但是Switch2没有信号输出给SOC2,千兆PHY的LINK指示灯都是有闪烁的,请问这个可以从哪个方向上去排查?
您好,抱歉回复晚了,不知您的这个问题解决了没?如果还未解决,麻烦提供这个应用的相关配置,我帮您再看一下。