This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:该规格仅指定了 GPIO 的延迟,是否可以知道两个器件的端到端延迟?不需要非常准确的答案,只需要知道是几纳秒/微秒/毫秒就足够了。
答:
对于 953/954,延迟主要由 954 中的线路缓冲器决定。与 954 线路缓冲器时间相比,953 产生的延迟和通过电缆的传播延迟较小。
954 可缓冲来自每个 RX 端口的最多 2 条线路,因此延迟大致等于线路时间的 2 倍。
示例对于 1280x800 @ 60Hz,视频线路时间约为 20.1us:
因此,总缓冲时间约为 40.2us,这大致等于整个 953/954 链的总延迟。