This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83867IR: 关于4 level strap的问题

Part Number: DP83867IR


查看DP83867手册以及“4 level strap device configuration”, 没有理解strap功能,根据手册说明“可以让单一的I/O管脚配置两种特性”,举例RX_D0,这个管脚不是PHY到MAC的8位数据的其中一位吗?为什么要配置成4种模式呢?另外PHY_ADD0~PHY_ADD3是什么意思呢?

希望能简单解释一下,非常感谢。

  • 您好,PHY_ADD0~PHY_ADD3指的是PHY的物理地址,ADD0~ADD3 一共4个引脚,说明一共可以有2^4=16个PHYs共享总线。举例来说,如果PHY的地址为0x2。 说明PHY_ADD1=1.其他PHY_ADD0,PHY_ADD2和PHY_ADD3都为0. 因此对应下面4level strap pini表格来看,当PHY_ADD1=1,PHY_ADD0=0时,对应的mode 3. 那么RX_D0的电路中上下拉电阻值参考Table 4. 4-Level Strap Resistor Ratios得到,Rhi=5.76Kohm,Rlo=2.49Kohm. 同样道理,PHY_ADD3=0,PHY_ADD2=0,RX_D2对应mode0,上下拉电阻阻值参考Table 4-4,分别Rhi和Rlo为open,即不需要上下拉。

    不知这样解释您是否能明白? 

  • 非常感谢您的回答

    1. 是不是这么理解,strap不影响管脚的正常功能,只是在power on或者reset的时候,才识别strap mode。以RX_D2为例,power on过程中设定PHY_ADD2和PHY_ADD3的值,正常工作后RX_D2仍然作为接收数据使用。

    2. 所有strap mode的选择都可以用设置register代替?为了外围电路简介,所有strap的上下拉电阻都可以不用,采用默认模式,然后通过修改register进行配置

    3. PHY_ADD:最多可以有16个设备(每个设备单独的PHY芯片)连接同一个网络中,PHY_ADD是每个PHY芯片的唯一标识,用以区分它们?

  • 1. 是的,您的理解是正确的。 RX_D2的引脚功能仍然是datasheet中引脚定义的功能,还是指的PHY到MAC的数据引脚。strap pin的功能简单来说是通过外部pin引脚电路的配置(比如上下拉)来控制一些其他功能、 

    2. 应该不是所有的strap pin都是可以通过寄存器来配置的,这个要看datasheet中的介绍,比如寄存器0x0004的bit[8:6]是可以通过strap pin配置,也可以通过这几位控制,但是默认的是strap pin的配置,如果strap pin不进行配置的话,就依据寄存器来配置:

    3.是的,相当于每个PHY的ID地址。

  • 再请教个问题,TI公司有PHY对应用的magnetics芯片吗?能推荐一个吗?或者TI的SMA to RJ45开发板用的magnetics是什么型号呢?

    有的资料写的是transformer,和magnetics是一个东西吗?

  • 您好,一般PHY的datasheet中都会给出推荐的Magnetics的型号,比如DP83867推荐的是Pulse Electronics公司的HX5008FN。

    有些RJ45 connector里面集成了Magnetics。但是我建议在设计的时候还是选择分离的Magnetics,便于调试。

    transformer 我认为和Magnetics差不多,二者的主要作用都是1)隔离 2)增强信号,使得传输距离增大 3)改变电平

  • 谢谢您的解答

    1. 如果采用集成magnetics以及POE功能的RJ45(原理图如下),右侧就是4对差分网线(接带poe功能的交换机),左侧的power1~4直接就输出48V的直流电源吗(15W)?直接用即可?

    2. 如图采用分离的Magnetics,比如HX5008(带POE-15W), 应该如何输出直流电源呢?TCT1~4和MCT1~4如何连接呢?(下图为HX5008的管脚)

  • 您好,不好意思, 您的这个问题都是关于Magnetics的,建议您联系Magnetic的公司的技术支持呢。 

    关于DP83867的问题,我们可以继续讨论。