Part Number: PCA9306-Q1
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
Hi ,
如图,当电平转换芯片的EN在1.5V的时候,我理解EN其实就是pass-fet的栅极,当输入Vin=4.5V时,Vgs= -3V,已经是负的了,导通电阻还有270欧?
对于外部上拉几k来说,270欧我觉得仍然可以理解为导通,那在应用中不就达不到转换的效果吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PCA9306-Q1
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
Hi ,
如图,当电平转换芯片的EN在1.5V的时候,我理解EN其实就是pass-fet的栅极,当输入Vin=4.5V时,Vgs= -3V,已经是负的了,导通电阻还有270欧?
对于外部上拉几k来说,270欧我觉得仍然可以理解为导通,那在应用中不就达不到转换的效果吗?

您好,导通电阻是指的当内部MOS管导通的时候内阻大小。内阻越大,那么在内阻上产生的压降越大,那么输出信号幅值有可能衰减。 所以我们在选择开关器件的时候,都希望选择导通电阻Ron小的,保证输出不会失真。
而对于PCA9306来说,上面图形说明Ron是随着输入电压变化的,输入电压越大,导通电阻越大。
您好,我简单解释下它的工作原理,看下面这个图,以这个图为例:
首先我们在选择NMOS的时候,它的Vgs一定是要小于Vcc2=3.3V的,因为NMOS的导通条件为Vgs>0。 如果VREF1输出为低,那么Vgs就是3.3V,此时NMOS导通,这是DS之间相当于短路,VREF2也输出为低。
反过来,那如果VREF2 输出为0,假设Vref1输出为高,那么NMOS不会导通,此时Vref1=0,而Vef2 为高,这是矛盾的。 所以可以判断当Vref2为低时,Vref1也为低,NMOS才会导通。
同样,假如Vref1=1. 说明NMOS 没导通,此时Vref2 也为1. 反之,Vref2=1,Vref1 也为1.
这个是电平转换的简单的工作原理,那么导通电阻的大小是输入输出之间的电压除以回路中的电流大小。