This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TS3USB221: 选型问题

Part Number: TS3USB221


HI Team,

请教下,两路100M的差分时钟,切换输出一路LVDS,想考虑这类USB的复用器。需要确认信号输出的jiter的值范围,但是规格书中没有涉及这个参数。

  • 您好,TS3USB221 这款芯片的datasheet中确实没有给出jitter这个参数。

    jitter的大小是和设计有关的,是和layout有关的,我们知道V=L*di/dt.  变化的电流乘以寄生电感产生变化的电压,所以通常会在输出端看到overshoot或者jitter。

    但对于LVDS来说,由于LVDS是常数电流源(3.5mA),所以理论上是不会引起电压的变化。 

    我们在进行开关选型的时候,主要考虑IO电压,带宽是否满足,如果这两个参数满足的话 ,加上合理layout基本输出不会产生失真。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • Dear Kailyn,

    谢谢你的回复,客户关注的是内部(如Buffer)的影响是否会使抖动加大?

    您所说的电压浮动影响和layout影响,应该是影响到Skew,而不是Jitter。

    jiter主要关注的是时钟周期的浮动的参数。

    开关buffer确实大家使用时候关注的只是Skew,一般不会考虑应用在jiter也要评估的场景。能否帮忙确定下Jitter这个参数,是否可以帮忙测试下实际数据?

  • 您好,多路复用器一般不会给出jitter的参数, 由于多路复用器本身不会对系统增加太多的jitter,因为当开关关闭时,它相当于RC电路,它给系统增加的是传播延迟,不同的输入会有不同的传输延迟,所以如果当所有通道输出都要求同步时,就会产生skew。像您提到的jitter,通常更多的是针对clock器件,开关器件造成的附加jitter要比时钟传输jitter小很多。 我上面分析的是更多的是针对于Overshoot。 

     如果您确实需要知道开关带给的jitter,建议您在英文E2E上发帖,咨询下美国工程师,看是否有这个参数可以参考:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum