This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB913Q-Q1: 使用OV10640连接DS90UB913Q,然后913和DS90UB960通过FPD-Link III连接,但是我不知道如何配置913A和960的初始化参数

Part Number: DS90UB913Q-Q1


ov10640输出的是12-bit RAW,1280*1080@60fps数据,DVP模式,针对于这种数据,如何配置DS90UB913Q的初始化参数

当前DS90UB913Q参数我是这样配置的:

0x03=0xC5
0x0D=0x99
0x14=0x02
0x05=0x2A
帮忙查看一下配置是否存在问题,如果存在问题请帮忙修正一下,谢谢
  • 您好,您是指的当器件上电时,需要配置的一些必要寄存器的值吗?

    但是这些器件我理解上电时没有必须的哪些寄存器需要初始化配置呢,只要保证SER /DES  ID, Alias ID,I2C pass enable就好呢。 

    您列举的0x14也是在需要做自检BIST测试时才需要配置。

  • 首先,非常感谢您的回复,

    目前ov10640和DS90UB913Q-Q1的连接方式如图,我需要如何配置913的寄存器,来满足ov10640,

    还有当前I2C通路是没问题的,可以读到960,913以及ov10640的ID,同时我可以测量到DIN0到DIN11的波形,

    可是DOUT+和DOUT-的波形我并没有测量到,有DOUT的参考波形吗?

    所以目前我想要的帮助是:

    1.如何配置913上电时的初始化寄存器

    2.DOUT的波形是什么样的,帮忙提供一份正常传输时的参考波形

  • 您好,您的问题我在另一个帖子中有回复,我会继续在另一个帖子中跟进这个问题。https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/210966/ds90ub960-q1-ds90ub960

    所以这个帖子我暂时先关闭了,后续有什么问题,我们在上述链接中给予答复。 

    给您带来不便非常抱歉。