DS125DF1610作为10G RETIMER应用,用于ASIC到SFP+光模块之间,走线从ASIC到RETIMER之间大约为21000mil,M6G板材,从RETIMER到SFP+之间大约为13000mil,M6G板材。
问题是部分端口不能UP,出现问题的时候,78寄存器SD状态有效,CDR不能锁定,尝试更改PPM等寄存器均不能锁定,31寄存器中DFE模式均进行了尝试(包括手动进行了一些DFE尝试),无改善。只有更改36寄存器为00后,有很大改善,但是仍然有概率少部分端口不能UP,尝试工作在REPEATER模式下,无改善。请问后续如何排查?
另外,手册中和I2C寄存器说明中的参考时钟默认值不一样,是按照DATASHEET为准吧?即02 寄存器的 6 5 bit为 01 对应外部的125M差分时钟。