This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83848YB: DP83848YB

Part Number: DP83848YB


看了这个帖子,感觉后面还是没有解释清楚为何中心抽头连接电源同时还要50Ω电阻上拉连接电源,按照上面的CML输出解释,这两个地方只需要有一个接了电源就可以了,只要有一个电源能为差分线提供电流就可以,看不懂为何要同时提供两个电源

  • 您好,上面相关链接也描述了,可以直接使用一个VDD电源。有些应用架构是只使用了一个VDD,但需要记住CML和中心抽头都是需要上拉的。

  • 你好,你没看明白我的意思,我知道可以使用相同的一个VCC,我想问的是为什么CML和中心抽头都需要上拉,按照前面的解释,CML和中心抽头只要有一个上拉到电源就可以,不理解为何这两个要都接电源

  • CML 需要上拉是因为相当于两个集电极作为输出,所以需要上拉。

    中心抽头需要上拉的原因是,如果它不拉高至VDD,则该节点中心抽头处的电压可能会发生变化。可能在短期应用内没问题,但是可能将来会含产生很多的问题,比如抗干扰度,噪声以及由于一些特定数据模式而导致的错误。

    所以我们会看到目前大多PHY的连接都是CML输出和中心抽头都是上拉到VDD的。

  • 你好,还想再请教一下,就是我看你提供的那个cml资料介绍,最下面是一个恒流源,我查其他资料介绍说是16mA,也就是如果只把50欧姆电阻上拉到电源(假设是3.3V),中心抽头的直流偏置电压或者说差分线的静态直流偏置电压,就是VCC-50Ω*8mA=3.3V-0.4V=2.9V,差分摆动幅度是50Ω*0mA到50Ω*16mA,即0V~0.8V,叠加上偏置的直流,也就是差分线电压在1.5V~3.3V之间摆动,如果是在中心抽头加3.3V,那么差分摆动就变成了在2.9V~3.7V之间了,感觉电压更高反而有点不妥,这样分析下来,就算不把中心抽头接到VCC,也不会出现中心抽头电压变化的情况,所以还是不太理解为何一定要把50Ω电阻和中心抽头都接到电源,还请麻烦帮忙从原理上给解释清楚,多谢了