Part Number: DS90UB948-Q1
你好!
我们目前是用DS90UB949和DS90UB948配对,做的屏幕显示及控制命令的传输,我们的客户想要了解DS90UB948对控制命令的转换时间是多少?也就是948从FPD-LINK中解出控制信息并通过I2C接口发出的转换时间!
同理,DS90UB949将I2C控制信息转换成FPD-LINK信号的时间呢?
我在Datasheet中没有找到相关的描述,烦请支持!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB948-Q1
你好!
我们目前是用DS90UB949和DS90UB948配对,做的屏幕显示及控制命令的传输,我们的客户想要了解DS90UB948对控制命令的转换时间是多少?也就是948从FPD-LINK中解出控制信息并通过I2C接口发出的转换时间!
同理,DS90UB949将I2C控制信息转换成FPD-LINK信号的时间呢?
我在Datasheet中没有找到相关的描述,烦请支持!
谢谢!
您好,949和948的datasheet中给出了这两个传输延迟,我想是可以用它来评估对控制命令的传输延迟:


以25MHz PCLK 为例,则周期40ns - 上述中的T 指的是串行/j解串链路上的位周期, 这是 40ns是PCLK 周期,如果serilaizer使用的是949,那么因为它是传输的32bit的数据 ,则位周期为 PCLK 周期的 1/35 ,因此本例中的 T 为 ~1.1 ns ,而 '949的延迟通常为 145*T,或约为 160ns。 解串器948为 147*T,约为162ns。 这两个值分别是串行链路以及解串链路上的延迟,那么通过cable的传输延迟一般很小,取决于cable的长度,但也会增加几个ns,所以可以估算整个FPD link链路的延迟。
希望能对您的问题有帮助。