This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65DPHY440SS: 离camera和host端分别支持最长是多少?

Part Number: SN65DPHY440SS


用来中继camera的mipi 1-lane信号,720p 30pfs,camera经过1.5米后通过这个芯片中继,再传输1.5米到host,是否有问题?线缆都采用双绞线,芯片前后各有一对连接器

  • 您好,DPHY440 在其 TX 上支持高达 5dB (750MHz) 和 2.5dB DE。 这些功能在某种程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。所以很难确定最大传输距离、不同传输材料可能会产生不同的结果、此外、时钟速率、源信号幅值、源信号的 DE 电平、接收器的 EQ 功能也会产生影响。

     作为中继器、 DPHY400 还旨在消除由于通道差异而导致的时序偏斜。 只要输入时序符合 DPHY440 的规格要求,它就能够重新对齐时钟和数据以提高系统的时序裕度。

    至于 Rx 或 Tx 上的中继器、它确实是一个系统选择。 如果要利用 DPHY440 的 RX EQ 功能进行 ISI 补偿,希望 DPHY440 靠近 TX。 因此, 1 inch位置是为了尽可能地最大程度地提高 RX EQ。