我使用 TUSB8044 实现了一个具有四个 USB 3.1 Gen/USB 2.0 端口的 USB 集线器,但是当集线器连接到主机时,下行端口不工作。调试此问题的必要步骤是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
调试 USB 集线器可能是一项复杂的任务,有时需要大量时间进行调试。下面列出了在开始调试设计时会遇到的一些简单问题。
注意:此常见问题解答也适用于 TUSB4020BI、TUSB4041I、TUSB8020B、TUSB8041、TUSB8041A、TUSB8042 和 TUSB8043。