请问DS110DF1610或类似器件两个问题:
1. 在1.25Gbps和103125Gbps的速率下,时延和时延抖动分别为多少,其中最大值为多少?
2. 在一个链接已经建立的情况下,从一个输入切换到另一个输入需要的时间为多少?
非常感谢!
fang youxiang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问DS110DF1610或类似器件两个问题:
1. 在1.25Gbps和103125Gbps的速率下,时延和时延抖动分别为多少,其中最大值为多少?
2. 在一个链接已经建立的情况下,从一个输入切换到另一个输入需要的时间为多少?
非常感谢!
fang youxiang
您好,参考电气参数中的jitter specs给出了total output jitter以及random/deterministic jitter的值。 另外第二问,从一个输入切换到另外一个输入,应该就是DS110DF1610的传输延迟吧?如果是的话 ,参考下面td这个这个参数。

Hi Kailyn,
谢谢你的答复,还需要进一步请教。
对于第一个问题,我的意思是输出和输入信号已经稳定连接,但从输入(RX)到输出(TX),需要时间(延迟,propagation),从参数表格中来看,tD应该是这个参数。但实际上这个时间不是非常固定的,会有典型值,最大和最小值。数据表中有一个典型值,没有标明最大和最小值,也就是说不清楚可能存在的不确定的范围(Variation)。这个不确定的范围的值,对我们影响比较大。
第二个问题中切换时间的意思是:比如输出信号TX0,信号源可以从RX0来,也可以从信号源RX1来。如果先有RX0稳定的输出到TX0,现在需要将RX1输出到TX0,那么需要进行切换动作,切换动作到输出信号稳定需要时间,想知道这个时间是多少。(如果这个时间长,可能导致原来建立的链路状态发生变化。比如原来与TX0连接的以太网状态是Link uo,因为切换时间长,导致链路状态Link Down)
多谢!
Fang Youxiang
您好,td确实是个范围,因为影响td的因素很多,比如输入信号敏感度,输出信号边沿速率等,所以只能是给出一个范围。 那么在实际应用中,测试的tpd在这个范围内就认为是正常的。
关于第二个通道与通道直接的切换时间,这个时间更难确定,因为此参数将在很大程度上取决于逻辑 / 控制引脚上的负载条件。 增加这些引脚上的电容会使得电容驱动得更高、但同样很难测量、因为这也取决于 PCB 布局。 我们目前没有这个参数呢,给您带来不便非常抱歉。