Part Number: TPS65994AE
想通过配置PD FW实现如下功能,请问是否能使用TPS65993_4 Application Customization实现?是否有例子或者设置说明?
1. 监测GPIO1的状态,当GPIO1从0变为1时,TPS65994根据之前接入设备的不同,通过I2C发送对应的信息(比如接入设备为USB或DP)给Redriver;
2. 当GPIO2从1变为0时,TPS65994通过I2C发送信息给Redriver;
3. 通过I2C读取Redriver.
另外请问
1. Port Settings -> IO Config中的GPIO Mapped Event是否有对应的实现功能解释?
2. I2C Controller Events中设置的语句间如何设置延时?