This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83848I: 关于电流型、电压型以太网PHY芯片接口驱动工作原理问题咨询

Part Number: DP83848I
Other Parts Discussed in Thread: DP83843, DP83847

我想请教下关于以太网PHY接口的问题:

1、电压型与电流型驱动的以太网PHY芯片有什么差异(据我所知,电流型需要加49.9欧电阻且变压器中间抽头需要上拉VDD;电压型只需要对地接电容),有详细工作原理的文档资料吗。

2、DP83843/6/7/8都属于电流型以太网PHY,TX+-/RX+-差分线需要并两个49.9欧姆电阻,而为什么有的芯片49.9欧姆需要连电容后上拉到VDD,有的只连了电容不需要上拉,能解答下工作原理吗

  • 您好,

    1. 是的,变压器中心抽头直接电容接地的是电压型,而电流型需要提供一个偏置电压,所以中心抽头要接VCC。 我们没有相关文档可以参考,我想您可以直接网上搜索下,这类文章应该很多。

    2.  从您提供的变压器接法来看。DP83843是电压型,因为变压器的中心抽头直接接的电容到地。 

    您这里提到都是电流型,是在哪儿看到的?我再查一下。

  • 您好,感谢您的回复!

    1、网上有搜过很多,但没看到讲得清楚原理的文章,您有推荐的吗

    2、连接图是从你们官网下载的AN-1425文档里看到的,可能我对电流型理解有点问题,开始以为只要外部挂49.9欧电阻的都是电流型,那正确的应该是电流型或电压型与外部是否连49.9欧电阻无关(49.9欧电阻与芯片内部是否集成端接电阻有关),只与网络变压器中间抽头上拉下拉有关。

    2、我想再请教下,如DP83846/7连接图所示,为什么TX+/-的网络变压器中间抽头上拉(电流型),RX+/-的网络变压器中间抽头又是没上拉的(电压型),这里怎么理解?

  • 1. 是的,网上大多是介绍了电流型驱动PHY和电压型驱动PHY的变压器接法, 没有提到具体原理性的东西,变压器原理的资料我想是否可以咨询下变压器厂商。同行我们的PHY芯片,datasheet中基本都给出了和变压器的接法,从而也就能判断是电流型还是电压型驱动。

    2.是的,根据变压器的接法来判断即可。

    3。这个和内部接收电路有关,也只是DP83847的RX和TX的终端电阻以及接法不一致,DP83848是83847的升级版本,所以内部电路做了调整,可以发现TX和RX的中心抽头都是上拉,并且都是49.9ohm的终端匹配电阻:

     

  • 好的,目前我们产品的应用场景是这样的,以太网PHY芯片是在主板上,但网络变压器在模块上,主板与模块接口是有标准的,模块有互换性要求,就是需要能配合其他厂家的主板工作。由于不确定其他厂家用的是哪种驱动类型的以太网PHY(电流型或者电压型),所以我们模块上的网络变压器中间抽头接线方式不知道怎么设计了。

    针对这种应用场景您有好的建议吗,是否有兼容电压型/电流型以太网PHY的网络变压器中间抽头的接法。

  • 您好,很抱歉,TI的PHY基本上都给出了变压器的中心抽头的接法,以及有对应的demo。

    如果是别的厂商的PHY芯片,由于我不熟悉芯片内部架构,所以可能不能给予设计建议。

    我这边建议您看下PHY的厂商,直接咨询厂商的技术支持。