修改后帖子
您好,我们在项目中的大数据量传输速度约为1.5Gbits/s,收发芯片均拟采用TLK2501或者TLK2521,从速度上两者都满足我们的要求。我有3个问题,第一:我们要求的传输距离10米左右,如果不采用光纤模块,用双绞线能否达到这个距离?第二:看资料TLK2521内部带均衡,是否意味着他的驱动能力或者接收能力更强,在10米的传输距离上需不需要再加均衡预加重模块,能否推荐此类芯片?第三:TLK2521是否必须在并行数据端进行8b/10b编码,以保证恢复时钟?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
修改后帖子
您好,我们在项目中的大数据量传输速度约为1.5Gbits/s,收发芯片均拟采用TLK2501或者TLK2521,从速度上两者都满足我们的要求。我有3个问题,第一:我们要求的传输距离10米左右,如果不采用光纤模块,用双绞线能否达到这个距离?第二:看资料TLK2521内部带均衡,是否意味着他的驱动能力或者接收能力更强,在10米的传输距离上需不需要再加均衡预加重模块,能否推荐此类芯片?第三:TLK2521是否必须在并行数据端进行8b/10b编码,以保证恢复时钟?谢谢
我打错了,前面问题的TLK2512都应该更正为TLK2521
关于第三个问题,你是指的并转串,还是串转并?不管哪个方向,需要进行编解码工作,编码机制将输入的原始数据转变成接收器可以接收的格式,保证有足够的切换提供给时钟恢复电路,解码是将线路上的编码数据分解成原始数据。
Tlk2501内部带8b/10b编解码,所以使用的时候就不需要用户再做8b/10b编解码了吧?
而Tlk2521内部不带8b/10b编解码,所以使用的时候就需要用户做8b/10b编解码了吧?
这两个都不需要用户自己做编解码,TLK2501内部是8B10B编解码,而TLK2521内部是是start/stop编解码机制。
哦,明白了,谢谢。ti有没有与之配合的预加重均衡芯片?我的速度2Gbits/s左右,距离是十米
参考DS30BA101和DS30EA101: