This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB947-Q1EVM: DS90UB947

Part Number: DS90UB947-Q1EVM

http://www.ti.com/tool/DS90UB947-Q1EVM?keyMatch=DS90UB947&tisearch=Search-EN-Everything#technicaldocuments

如题:DS90UB947这块开发板在使用的过程中,出现上位机读不到947的现象,单片机附近的电源都排查了一遍,没有什么问题,947这颗芯片也都更换了,

还是读不到,就剩板载单片机了,苦于没有HEX文件,单片机也不敢随意更换,

到底该如何维修他,HEX文件能提供下吗。

  • 您好,demo的hex文件很抱歉是不提供的。

    您是按照EVM user‘s guide中的步骤一步步进行的吗?比如一些jumper的设置,连接PC和demo的miniUSB的cable换一换试试呢?

    如果硬件都没问题, demo板子有问题的话, 好像是可以更换的。

  • 我们是完全按照EVM应用手册来进行的,开始的时候是可以读到硬件的,用了一段时间后发现怎么都连不上,通过948可以读到947的信息,可以对947进行配置,但947这边上位机始终读不到,排查了单片机外围电路,电压等都是对的,就剩单片机了,没法排查下去了,

    还有更换流程是什么,

  • 您看下这个链接是否对您有所帮助:

    半导体产品退货 | 德州仪器 (TI)

    如果有问题,再联系。