This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB953-Q1: 953 LPF1 管脚的滤波电容影响有多大

Part Number: DS90UB953-Q1


我们有一个项目 953 的原理图设计有错误,953 的 LPF 管脚没有接一个电容到 VDDPLL ,目前我测量到加电容和不加电容的波形差不多,都是 1.15K 左右的波形,正确的串联电容的板子波形只是上升沿变缓一点,其他幅度,占空比,周期都一样,悬空的上升沿快一点。

下一版我们会改成正确的,但是这版想先把功能调通,看这个错误会对功能调试,和视频输出造成多大的影响。

  • 您好,LFP1 和LPF2的电容是连接到内部PLL形成环路滤波器。并且推荐这些电容要尽可能的靠近引脚最大限度的减少闭环。 如果忘记加了,那耦合到这些引脚的噪声会影响到内部PLL的性能,而这两个PLL一个是用于生成用于输出串行化的高速时钟、而另一个 生成高速时钟用于 CSI-2 接收端口。 所以不加的话我不确定芯片的性能是否稳定。

  • LPF1和 LPF2 影响的内部的 PLL ,具体是怎么对应的?

    LFP1-PLL - FPD-LINK,

    LFP2-PLL- CSI-2

    是这样对应的吗?

  • 我想应该是的,但是对应关系数据手册中没有给出来,并且通过7.2 Functional Block Diagram的内部框图也没给出具体clock Gen的架构,所以对应关系没有具体描述。