This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TUSB4020BI的管脚与TPS2561连接的有PWRCTL1/BATEN1 和 PWRCTL2/BATEN2 ,这两个管脚的功能是
用于下游电源的USB端口通电控制或电池充电启用。该终端用于控制端口的下游电源开关。
此外,在复位解除评估时对端子的值进行采样,以确定端口的电池充电支持值,如Battery Charging Support Register 中所示。
0=不支持电池充电
1=支持电池充电
如果不使用这两个管脚,可以悬空,因为管脚内部集成了下拉。
OVERCURxZ 管脚是用来指示下游端口上的过流事件,如果不用可以通过4.7K 上拉至VD33。
下面 TUSB4020BI Schematic Checklist 希望对您有帮助:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slla408