Part Number: DS90UB962-Q1
dear TI:
我们希望用DS90UB962-Q1 做LVDS-CSI 的转接功能。但是LVDS 对接的IC ,输出的LVDS 讯号只有16bit 数据,需要输出CLKOUTP/N—600M,SYNCP/N—50M。但是DS90UB962-Q1 LVDS 输入只有4lane 的data,并没有CLKOUTP/N和SYNCP/N,请问有没有方案可以解决,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB962-Q1
dear TI:
我们希望用DS90UB962-Q1 做LVDS-CSI 的转接功能。但是LVDS 对接的IC ,输出的LVDS 讯号只有16bit 数据,需要输出CLKOUTP/N—600M,SYNCP/N—50M。但是DS90UB962-Q1 LVDS 输入只有4lane 的data,并没有CLKOUTP/N和SYNCP/N,请问有没有方案可以解决,谢谢
您好,962不支持和16bit输入。我想前端是不是输出串行16bit LVDSdata? 962输入支持的方式有下列几种,RAW10,RAW2以及CSI2的各种数据格式。

dear kallyn
我放上我们前端输出的讯号框图,帮忙看一下是否有solution可以支援。
67116ff0f736afc3841736b5f619ebc4b64512a1.jpg (968×768) (baidu.com)
您好, 您应该不止只选择UB962这类deserializer器件,前端sesor输出的data+serializer+deserializer+MIPI CSI-2输出,应该是这个应用架构。
但是sensor输出的sync信号也不清楚是否和947相同(目前输入兼容LVDS的UB947)。
所以可能直接使用这种serdes转换还不行,可以考虑sensor- LVDS to RGB converter -> 921 -> 940 -> CSI-2 这样方案,但是比较复杂。
下面这个帖子的方案和您的有点儿类似,您看下。