This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DS90UB934-Q1: PCLK 阻抗匹配

Part Number: DS90UB934-Q1

问:我对 DS90UB934-Q1 的 PCLK 输出有疑问。

问:为了实现阻抗匹配,对负载的输入阻抗有什么要求?

问:如果阻抗匹配,是否可以为超过 2 个负载(因此有一个存根)提供 PCLK?

答:数据表特别强调 ROUT[11:0] 应通过受控的 50Ohm 路径传输。  我认为,对所有 DVP 信号执行此操作可能会很好。  应该可以将 DVP 信号传输到多个负载,但会对信号质量产生负面影响。  如果可能,最好找到另一种解决方案。

问:谢谢。我知道了 934 的输出阻抗接近于 50ohm。

您是否也知道 933 的输入阻抗?

这是因为客户使用 934(PCLK 输出)=> PCB 布线 => 933(PCLK 输入)

答:933 的 PCLK 输入还需要通过 PCB 上的受控 50Ω 布线进行传输

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。