问:在数据表的布局部分,为什么我们建议 RIN+ 和 RIN- 布线之间的 S>3W? 它们是否需要紧耦合或松耦合?

答: 建议保持 S>3W,因此我们采用松耦合。请注意,由于它们是差分信号,考虑到米勒效应,如果它们布线得太近,+ 和 - 之间的任何差分电容都将表现为 2 个 Cdiff 接地(或参考平面)
问:我还发现,不同的文档对紧耦合和松耦合提供了不同的 S&W 范围。
一般而言,哪个 S&W 范围属于紧耦合,哪个 S&W 范围属于松耦合?
答: 通常,“紧耦合”意味着两条线路之间的串扰大于 2%。如果两条布线按 1W 隔开,则它们属于紧耦合。因此,如果 S<=1W,则属于紧耦合
松耦合不会有任何串扰,通常 S>=3W 即可实现松耦合