TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DS90UB940-Q1EVM: 测试问题

Part Number: DS90UB940-Q1EVM
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH940N-Q1

问:在调试 ds90ub940 芯片时,我们遇到了以下问题。请帮助我们:

1.使用 ds90ub940 官方开发板和 TI 模拟 Launchpad 软件

2.问题:

为开发板加电,然后使用 TI 模拟 Launchpad 软件控制 ds90ub940 芯片 gpio0。根据如下图所示的 ds90uh940n-Q1 数据表,gpio0 由 config 0x1d 寄存器控制。

按如下方式配置寄存器 0x1d。使用模拟 Launchpad 软件刷新寄存器值以确认配置成功。

0x1d [3:0] = 0x1,测量和开发板上的 gpio0 电平为 0V;

0x1d [3:0] = 0x9,测量和开发板上的 gpio0 电平为 0V;

0x1d [3:0] = 0x3,使用跳线将 gpio0 输入到开发板上的高电平,并将寄存器 0x6e [0] 读取为 0。

从上述测试中可以看出,实际结果与数据表不一致。是否需要配置其他寄存器来控制 gpio0,或者是否有其他问题?