Other Parts Discussed in Thread: DS90UH941AS-Q1
问:对于 DS90UB941AS-Q1 或 DS90UH941AS-Q1 串行器器件,DSI 或 REFCLK 输入抖动的测量方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:对于 DS90UB941AS-Q1 或 DS90UH941AS-Q1 串行器器件,DSI 或 REFCLK 输入抖动的测量方法是什么?
答:DS90UB941-Q1/DS90UH941AS-Q1 的抖动要求取决于所用器件的工作模式。需要考虑的两种主要模式是:
- DSI 参考时钟模式 - 来自视频源的 DSI 时钟用作串行器器件的参考时钟。串行器无需外部振荡器或晶体输入
- 外部 REFCLK 模式 - DSI 时钟仅用于为器件的视频输入提供时钟,但不用作串行器的参考时钟。在此模式下,必须以与视频的像素时钟相同的频率将外部 REFCLK 连接至串行器 REFCLK 输入
-------------------------------------------------------------------------------------------
在 DSI 参考时钟模式下,DSI 时钟输入抖动要求很重要,因为 DSI 时钟用于为运行速度远远高于 DSI 输入的 FPD III 串行器提供时钟源。
在单 FPD-Link III 模式下,FPD-Link 速率为 fDSI*(12/N)*35,其中 N 是 DSI 通道数,fDSI 是 DSI 时钟频率(以 MHz 为单位)。
在双 FPD-Link III 模式下,每个 FPD-Link 通道的 FPD-Link 速率为 fDSI*(12/N)*(35/2)
由于 FPD-Link III UI 比 DSI 时钟的 UI 要小得多,DSI 时钟的抖动贡献会按比例影响 FPD III 时钟的抖动,因此 DSI 时钟抖动根据 FPD3 UI 而不是 DSI 时钟 UI 来指定。在此模式下,DSI 时钟抖动的要求是:
例如,在 PCLK 为 148.5MHz、双 FPD-Link 且使用 4 个 DSI 通道的情况下,fDSI 将为 148.5*(12/4) = 445.5MHz。DSI 时钟抖动要求为:
(1/(35*148.5MHz/2))*0.3 = 115ps
-------------------------------------------------------------------------------------------
在外部参考时钟模式下,DSI 时钟抖动不存在与 FPD III UI 直接相关的时序要求,因为它不直接用作 FPD III 时钟的来源。外部参考时钟模式中的 DSI 时钟要求仅基于 MIPI DPHY 规范中的标准时序要求。在此模式下,应根据数据表要求对 REFCLK 输入抖动进行表征:
例如,在 PCLK 为 148.5MHz、双 FPD-Link 且使用 4 个 DSI 通道的情况下,fDSI 将为 148.5*(12/4) = 445.5MHz。外部 REFCLK 频率为 148.5MHz,REFCLK 时钟抖动要求为:
(1/(35*148.5MHz/2))*0.28 = 108ps
-------------------------------------------------------------------------------------------
DS90UB941AS-Q1/DS90UH941AS-Q1 抖动要求适用于总抖动 (TJ@BER):https://www.ti.com/cn/lit/pdf/SCAA120B
为了对总抖动进行表征,TI 建议使用配备抖动分析程序(例如 DPOJET)的高速示波器来测量 TJ@BER。DPOJET 测量中使用的时钟恢复设置旨在匹配串行器器件的输入 PLL 特性:
- 方法 = PLL 自定义 BW
- PLL 类型 = II 型
- 双 FPD-Link 的环路 BW = f/40(其中 f = PCLK)
- 单 FPD-Link 的环路 BW = f/20(其中 f = PCLK)
- 阻尼 = 2
- 目标 BER = 1e-10