This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用SN75176的时候,发现其从发送数据状态转换到接收数据状态时,485总线上出现尖峰。图中有明确标识,以及和Maxlinear厂家芯片的对比。
您好,
图中的MAX3075/SP34B5就是指SN75176吗?
看总线上的尖峰像是充电电容造成的,您将图中的C19/C20电容值换小一些或者去掉,再看总线波形是否改善?
是的,C19 C20 CL4 GD1 都是预留未焊接。之焊接了R19 R20 和 TVS。测试结果就是已经去掉了电容的标准485电路。未添加任何电容,如下图。终端电阻跳线帽未连接
我换了几个厂家的芯片 ,同样的电路,有maxim,Maxlinear ,Siproin。只有SN75176出现该状况。
终端电阻是需要连接的;
SN75176能正常通信吗?
使能管脚您输入的控制信号波形是什么样的?高低电平幅值是多少?
您仅连接终端电阻,去掉偏置电阻和TVS管,看测试波形是什么样的?
另外,SN75176的购货渠道是什么?是在官网TI store上购买的吗
我找到了故障出现的原因,但是无法解决该问题。与电阻无关,跟AB之间的TVS有关系。当我尝试去掉AB之间TVS(保留AB对地TVS)再进行测试时,波形已正常。当我接上中间TVS,不论TVS击穿电压是多少都会呈现这种波形。SN75176购买渠道为 立创商城。剩下的我自己在研究一下,谢谢解答。
很高兴您找到了问题原因,感谢您的反馈