目前项目上使用DS90UB953-Q1 + DS90UB960。我们这边负责DS90UB953的输出,客户负责DS90UB960的接收。
现在遇到的一个问题是,采集出来的图像有异常,会有撕裂的问题。
有什么方法可以定位从DS90UB953输出的数据是否正常么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前项目上使用DS90UB953-Q1 + DS90UB960。我们这边负责DS90UB953的输出,客户负责DS90UB960的接收。
现在遇到的一个问题是,采集出来的图像有异常,会有撕裂的问题。
有什么方法可以定位从DS90UB953输出的数据是否正常么?
您好,先判断UB953的CSI input信号是否无误,读取960的状态寄存器0x54.另外也读取下状态寄存器0x51的值,看是否953和960的link 是否没问题。 953的输出可以用示波器观察下输出波形。

这些寄存器没有什么错误。现在没办法定位是我们的board有问题,还是客户的接收端出了问题。
除了寄存器,有什么工具可以dump 953输入或者输出的图像么?
或者TI这边有demo板可以接收953的输出数据么?如果有的话,有购买链接么?
您好,没有什么工具可以dump 953的输入输出图像。
那客户那边使用的是960的板子,我们也有960的demo板,您可以购买和您自己的953板子链接,观察输出图像是否正常。从而判断是不是客户960的板子异常导致。
960EVM的user's guide链接:https://www.ti.com/lit/ug/snlu226b/snlu226b.pdf
960EVM板子的购买链接:DS90UB960-Q1EVM | Buy TI parts | TI.com
非常感谢。960EVM 这demo板输出的是CSI,它有配套的解析CSI的板子和屏么?能够直接显示的话就可以完整的验证953的输出。
解析CSI的板子或屏我们没有呢,但是如果方便的话,可以用客户的屏验证下,图像输出是否有问题。
或者看下客户配置的960输出的CSI data是什么类型,比如是YUV422 10bit还是RAW data数据,然后找下匹配的屏幕接上验证下。