Part Number: DS90UB948-Q1
Hi TI工程师你好:
我现在有个TP中断引脚接入948然后再从948输出到941的问题想咨询一下
描述: 硬件大体为, TP的中断引脚通过948的INTB_IN接入之后再输出到941, 2个948对应1个941, 如下图

问题1. 由于2个TP通过2个948输出到1个941上, 最终是想让941通过REM_INTB和INTB来区分是哪个948传过来的,
例如TP1的中断最终通过941的REM_INTB输出, TP2的中断通过941的INTB输出, 现在有以下4个疑问.
1. 是要把941中的REM_INTB_CTRL寄存器的value设置为0x01吗?
2. 941中的ICR寄存器也需要配置吗 set register 0xC6[5] = 1 and 0xC6[0] = 1 ?
3. 941中REM_INTB中的port 0和port 1指的是外接的2个948吗? DOUT1-/DOUT1+和DOUT0-/DOUT0+
4. 因为一般的数据流都是941->948->DISPLAY, TP中断这个正好反过来了, 948和941之间也是可以通过LVDS双向传输的吗?