Part Number: DS90UB927Q-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1,
您好!
最近使用的ds90ub928q-q1芯片出现如下问题:
基本框架是:CPU+927+928+TFT显示屏(800*480)
ds90ub928q的 PDB引脚上电先低后高的一个时序
现在二者之间的I2C通讯已经OK,但是还无法传输图像;示波器检测TXCLKOUT- & TXCLKOUT+ 一直显示1V左右的电平,无时钟变化。
如下图:为 ds90ub927q-q1寄存器的值

如下图:为 ds90ub928q-q1寄存器的值

按照internal pattern generation的default timing配置测试如下:
1)0X65寄存器配置为0X03,
2)0X39 配置为0X02,
3)0X64 配置为0X11.
液晶屏依然无任何显示
寄存器配置如下

现在问题:
怎么判断ds90ub928q-q1信号是否正常,ds90ub928q-q1需要哪些配置呢
除了寄存器需要配置以外,还有什么引脚时序要求?