Part Number: TCAN1043G-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1
Hi TI member,
請教16750測項中OPEN(10s)/Short(60s)的問題,
如果在CAN to CAN傳輸的過程中,對CAN_H/CAN_L給予短路到Vsup or GND或是直接將CAN bus斷開。
CAN的傳輸會被中斷,並且當恢復接線時CAN的資料也無法傳輸,必須需要重新initial CAN後才可以正常傳輸。請問這樣算是正常現象嗎?
另外一點,當CAN short時nFAULT會pull-down,代表CAN偵測到fault,當移除短路後CAN是否需要設定才會回到normal?
Thanks.